TDK Electronics · TDK Europe

TDK Electronics

TDK Electronics (vormals EPCOS) entwickelt, fertigt und vertreibt elektronische Bauelemente und Systeme unter den Produktmarken TDK, EPCOS, Tronics und Relyon Plasma mit Fokus auf technologisch anspruchsvolle Wachstumsmärkte in der Automobil-, Industrie- und Konsum-Elektronik sowie der Informations- und Telekommunikationstechnik.

Das Unternehmen ist global und kundennah aufgestellt, beschäftigt 23.200 Mitarbeitende in rund 20 Entwicklungs- und Fertigungsstandorten und verfügt über ein engmaschiges Vertriebsnetz. Neben der Produktion von Standardprodukten besteht eine weitere unserer Kernkompetenzen darin, gemeinsam mit unseren Kunden die für ihre Bedürfnisse passenden Lösungen zu realisieren.

Im Geschäftsjahr 2023 (endend im März) hat TDK Electronics einen Umsatz in Höhe von rund 2,0 Milliarden EUR erwirtschaftet.

Kontaktieren Sie uns


 


Produktspektrum

Zu dem breit gefächerten TDK Electronics Produktspektrum gehören Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Piezo- und Schutzbauelemente sowie Sensoren.

Elektronische Bauelemente und Systeme befinden sich in nahezu jedem elektrischen und elektronischen Gerät und sind dort für die einwandfreie Funktion unverzichtbar. In Kraftfahrzeugen, Industriemaschinen und elektrischen Bahnen übernehmen sie genauso Schlüsselfunktionen wie etwa in Windkraft- und Photovoltaikanlagen, Haushaltsgeräten, LED-Leuchten oder in Smartphones, Notebooks und Entertainment Devices. Überall dort sichern Lösungen von TDK Electronics die Stromversorgung, schützen elektronische Schaltungen, erfassen Messgrößen und sorgen für einen störungsfreien Betrieb.

Kondensatoren

 Produktspektrum_CAP
Kondensatoren werden in allen Bereichen der Elektrotechnik und Elektronik eingesetzt. Sie speichern elektrische Ladungen oder filtern Ströme und Spannungen. Zu unserem Portfolio zählen Aluminium-Elektrolyt-, Aluminium-Hybrid-Polymer- und Folien-Kondensatoren, deren Anwendungsgebiete hauptsächlich Stromversorgungen und Umrichter sind. Leistungskondensatoren sorgen für die stabile Energieversorgung beispielsweise in elektrischen Bahnen. Darüber hinaus sind Leistungskondensatoren Schlüsselbauelemente für die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung, mit der elektrische Energie verlustarm über weite Strecken übertragen wird. 


Induktivitäten

 Produktspektrum_MAG
Induktivitäten erfüllen zwei Grundfunktionen der Elektrotechnik oft gleichzeitig: das Filtern von Strömen und das Speichern elektromagnetischer Energie. Ferrite wiederum sind das Herzstück von Induktivitäten und bündeln elektromagnetische Felder zur Übertragung elektrischer Signale und Leistungen. Induktivitäten werden unter anderem in Schaltnetzteilen von Anwendungen der Informations- und Kommunikationstechnik sowie in der Automobil-, Industrie- und Unterhaltungs-Elektronik eingesetzt. Darüber hinaus fertigen wir auch Bauelemente, die für die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und damit für den störungsfreien Betrieb von Elektrogeräten aller Art sorgen. 


Piezo- und Schutzbauelemente

 Produktspektrum_PPD
Piezo- und Schutzbauelemente schützen elektronische Schaltungen vor Überspannungen und Überströmen. Das Portfolio von TDK Electronics umfasst Ableiter und Schaltfunkenstrecken, Thermistoren, Varistoren sowie eine umfassende Palette an Vielschichtbauelementen, zu denen auch Piezo-Aktuatoren sowie CeraDiode Varistoren, das extrem dünne Substrat CeraPad mit integriertem Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD Electrostatic Discharge) sowie CeraLink Kondensatoren gehören. Diese Bauelemente sind vor allem in Kraftfahrzeugen, Industriemaschinen und Haushaltsgeräten unentbehrlich, darüber hinaus aber auch in der Energietechnik sowie in Smartphones, Tablets und Wearables. Zu unseren jüngsten Produktinnovationen gehören PowerHap Piezo-Aktuatoren mit haptischem Feedback, CeraPlas zur Erzeugung von kaltem Plasma sowie CeraCharge, der weltweit erste Solid-State-Akkumulator in SMD-Technologie. 


Sensoren und Sensorsysteme

 Produktspektrum_TPS
Sensoren und Sensorsysteme umfassen zum einen Temperatursensoren, die unter anderem in Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor eingesetzt werden. Für die Elektromobilität sind diese Sensoren zur Überwachung von Elektromotoren, Batterien und Ladeelektronik ebenfalls unabdingbar. Hinzu kommen Drucksensoren und Transmitter, die in Pneumatik- und Hydraulik-Systemen benötigt werden – in Verbrennungsmotoren beispielsweise sind Drucksensoren zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes unverzichtbar. Die Medizintechnik ist ein weiteres Anwendungsgebiet, etwa in Geräten zur Blutdruckmessung oder Beatmung. Ergänzt wird unser Sensorik-Portfolio durch das Tronics Produktspektrum an Inertial-Sensoren, mit denen sich Beschleunigungen und Neigungswinkel erfassen lassen. 




TDK Group

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben.

TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte TDK einen Umsatz von 16,1 Milliarden USD und beschäftigte rund 103.000 Mitarbeiter weltweit.